This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1826:针对 SDQ 总线的 ESD 建议

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1826, AM2431, ESD351
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1189031/tmp1826-esd-recommendation-for-sdq-bus

器件型号:TMP1826
主题中讨论的其他器件: AM2431ESD351

大家好、

我们将在总线供电模式下将 TMP1826与 AM2431搭配使用。

在 AM2431的 GPIO 和 TMP1826的 SDQ IN 之间、我们有长达25m 的电缆。

您能否在 TMP1826侧和 AM2431侧推荐 ESD 保护二极管?

您还会建议 在 AM2431侧使用 RC 滤波器或铁氧体磁珠吗?  

或者、您是否有具有 TMP1826和 ESD 保护功能的参考设计?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMP1826在内部 为 DATA 引脚提供8kV IEC-61000-4-2 ESD 保护。  您是否期望您将需要进一步的 ESD 保护?   

    当然、我们还提供 ESD 保护器件、可在下面找到。  请告诉我、如果您可以提供 ESD 要求的进一步说明、我可以查找特定器件。  目前、我们没有包含额外 ESD 保护的参考设计。

    https://www.ti.com/interface/circuit-protection/esd-surge-protection-ics/products.html#p3285=3.6;11.99 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我们决定使用 ESD351DPY 来提供 TMP1826内部不提供的额外 ESD 保护和 EFT +浪涌保护:  

    IEC 61000-4-2 4级 ESD 保护

    –±30kV 接触放电

    –±30kV 气隙放电

    •IEC 61000-4-4 EFT 保护

    –80A (5/50ns)

    •IEC 61000-4-5浪涌保护

    –µs (8/20 μ s)

    我还添加了一个100R 系列  

    请告诉我们您的意见。

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d

    一般来说、ESD351DPY 看起来是一个添加高达30kV 的额外外部 ESD 保护的好器件。   

    还应考虑100 Ω 串联电阻器的放置。  如果串联电阻在上拉电阻和器件之间、则会导致一些额外的压降。  如果您在较低的电压下工作、例如1.8V、这可能是一个问题、尤其是在总线上有多个器件时。   

    如果将串联电阻器放置在主机 MCU 和上拉电阻器之间、则不会出现问题。   

    您是否能够共享原理图并进行检查?   如果您不想公开共享、请告诉我、我们可以发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    系统为3.3V,我从 SLUU244A 得到100R,他们正在使用它。

    我们可能应该使用10R 等较小的电阻。

    例如、我发现 maxim DS9530提供单线器件保护、该器件具有集成 ESD 二极管+电阻器、但电阻器仅为5欧姆。

    https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS9503.pdf

    我想使用 DS9503或 ESD351 + 10R 或100R 电阻器,您认为什么?  

    我提供了原理图,SP9连接到连接器,之后是 R1和 D1,然后是 U1。

    BR、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D.、

    是的、这些解决方案应该起作用。  当然、我推荐 TI 解决方案。  10欧姆电阻器更合适。