主题中讨论的其他器件: AM2431、 ESD351
大家好、
我们将在总线供电模式下将 TMP1826与 AM2431搭配使用。
在 AM2431的 GPIO 和 TMP1826的 SDQ IN 之间、我们有长达25m 的电缆。
您能否在 TMP1826侧和 AM2431侧推荐 ESD 保护二极管?
您还会建议 在 AM2431侧使用 RC 滤波器或铁氧体磁珠吗?
或者、您是否有具有 TMP1826和 ESD 保护功能的参考设计?
此致、
D.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们将在总线供电模式下将 TMP1826与 AM2431搭配使用。
在 AM2431的 GPIO 和 TMP1826的 SDQ IN 之间、我们有长达25m 的电缆。
您能否在 TMP1826侧和 AM2431侧推荐 ESD 保护二极管?
您还会建议 在 AM2431侧使用 RC 滤波器或铁氧体磁珠吗?
或者、您是否有具有 TMP1826和 ESD 保护功能的参考设计?
此致、
D.
您好!
TMP1826在内部 为 DATA 引脚提供8kV IEC-61000-4-2 ESD 保护。 您是否期望您将需要进一步的 ESD 保护?
当然、我们还提供 ESD 保护器件、可在下面找到。 请告诉我、如果您可以提供 ESD 要求的进一步说明、我可以查找特定器件。 目前、我们没有包含额外 ESD 保护的参考设计。
您好、Eddie、
我们决定使用 ESD351DPY 来提供 TMP1826内部不提供的额外 ESD 保护和 EFT +浪涌保护:
IEC 61000-4-2 4级 ESD 保护
–±30kV 接触放电
–±30kV 气隙放电
•IEC 61000-4-4 EFT 保护
–80A (5/50ns)
•IEC 61000-4-5浪涌保护
–µs (8/20 μ s)
我还添加了一个100R 系列
请告诉我们您的意见。
此致、
D.
您好、d
一般来说、ESD351DPY 看起来是一个添加高达30kV 的额外外部 ESD 保护的好器件。
还应考虑100 Ω 串联电阻器的放置。 如果串联电阻在上拉电阻和器件之间、则会导致一些额外的压降。 如果您在较低的电压下工作、例如1.8V、这可能是一个问题、尤其是在总线上有多个器件时。
如果将串联电阻器放置在主机 MCU 和上拉电阻器之间、则不会出现问题。
您是否能够共享原理图并进行检查? 如果您不想公开共享、请告诉我、我们可以发送电子邮件。
您好、Eddie、
系统为3.3V,我从 SLUU244A 得到100R,他们正在使用它。
我们可能应该使用10R 等较小的电阻。
例如、我发现 maxim DS9530提供单线器件保护、该器件具有集成 ESD 二极管+电阻器、但电阻器仅为5欧姆。
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS9503.pdf
我想使用 DS9503或 ESD351 + 10R 或100R 电阻器,您认为什么?
我提供了原理图,SP9连接到连接器,之后是 R1和 D1,然后是 U1。
BR、
D.