This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:有关 EDMA 输出地址的问题

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1188210/awrl6432-question-about-edma-out-address

器件型号:AWRL6432

对于 AWRL6432、

使用 EDMA 时、

当 EDMA 输出地址为 APPSS_RAM 时、数据似乎不会移动到该地址。

那么  、EDMA 地址应该是 RADAR _DATA_UBE_RAM、而不是 APPSS_RAM 吗?

此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayden:

    我将需要咨询专家、并很快回来与您联系。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayden:

    您可能 使用相应 APPSS_RAM 的 EDMA 影子地址(起始地址为0x2242xxxx)。

    例如:APPSS RAM 地址–0x420000转换为0x22420000的影子地址(EDMA 可访问该地址)。

    最棒的

    Zigang