This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 室温控制环路

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595, DRV594, OPA353, INA155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/757582/chamber-temperature-control-loop

主题中讨论的其他器件:DRV595DRV594OPA353INA155

您好!

需要设计一个加热器温度控制环路;对于小腔室、尺寸约为1sqft 至固定温度、例如35°C 左右。 是否有能够读取温度传感器并具有输出控制的 IC 来驱动 FET 以控制加热器?

已经有 PWM 控制器从 CPU 获取反馈、CPU 读取室温。 为了简单起见、我想使该模拟闭环。  

对此有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Salah、
    感谢您发帖。

    热电冷却器元件通常用于某些室内。
    它由方波电流驱动、电流方向决定热流方向。

    DRV594或 DRV595可用于驱动 TEC 或加热器元件。
    www.ti.com/.../description

    www.ti.com/.../products.html

    DRV 具有可连接到温度传感器的控制输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已经在使用该技术。 我不需要冷却、只需要加热。 并且更喜欢模拟线性而非 PWM、以便尽可能降低噪声。 我要寻找的是线性闭环控制 IC。 当我阅读有关此类 IC 的文章时、请不要忘记它的 pn 以及它是 TI 还是模拟产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Salah、
    我找到了有关线性 TEC 驱动器的应用手册。
    www.ti.com/.../sbea001.pdf

    它使用 OPA353放大器和 INA155电流监控器。

    这是您要找的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加电路图片。