主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH
尊敬的先生/女士:
我使用 IWR1642BOOST 设计了基于 IWR1642的电路板。
1.我将 XDS110配置为 TM4C1294、它是工作(?)
2.我使用 CCS v8测试了 JTAG 连接、没有发现任何错误。
3.我尝试进行调试,但无法进行调试,因为它会导致错误
我尝试使用 UniFlash
5. ,但它会导致无法连接错误-但 Windows 设备管理器显示 COM8端口和 CCS V8 JTAG 测试已通过。
我尝试使用 IWR1642BOOST 原理图检查硬件连接。 没关系。
我将 TM4C1294更改为 XDS110
xdsdfu -m //DFU 模式更改成功
2. xdsdfu -b boot-loader.bin //写入成功
3. xdsdfu -f firmware.bin -r //成功写入
我要刷写...
1. SOP 模式:设置 SOP 模式5并关闭电源->按下保持复位 SW ->打开电源->释放复位 SW ->仍然可以在设备管理器中看到 COM8
2.运行 Uni Flash ->将 COM 端口更改为 COM8并选择 IWR1642.bin image -> Load Image file
3.结果->失败(无法连接串行端口)
我为 JTAG 函数执行的操作。
1.运行 CCS v8.3
2.加载 IWR1642工程并在无错误的情况下重新编译、然后检查 xer4f、xe674和 bin 文件
3.查看->目标配置->选择 IWR1642 ->保存->测试连接->无错误->正常(您可以看到附加的图像)
我尝试在 CCS v8.3下进行调试...
您可以看到附加的图像
图像加载失败、连接到目标时出错
我还没有做什么
感谢您的任何顾问。