请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443
您好!
当我使用毫米波演示可视化工具时、我看到极少的点~ 10。 但是、当我使用 Rviz 并按照 ti-mmWave 机器人中所示的所有步骤操作时、a 看到的点数~50-100要高得多。 我的问题:
- 是这两种情况下的点数相同、而我观察到的差异是由于它们是如何可视化这些点数的。 "或"
- 点数的差异是由于两种情况下数据的处理方式不同?
此外、毫米波可视化工具和 Rviz 可通过传感器获得的最大点数是多少?