This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:TMP75编程

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/757450/tmp75-tmp75-programming

器件型号:TMP75

尊敬的团队:

对 TMP75进行编程是否有任何特定的过程? 目前、我们在测试中遇到了一个问题、即当软件对操作系统进行脚踏引脚测试时、要修改 TMP75的内部寄存器、首先要设置警报触发的温度点。
但是、有时需要两到三次编写警报才能做出反应。 我想知道的是、是否有一个特定的程序需要按照编写的顺序编写、或者是否只需要设置温度点来触发警报?
目前、已知 TMP75只有4个寄存器寄存器、即0x0~0x3、0x0是传感器的当前温度值、0x1是配置寄存器、0x2是警报低温设置点、0x3是警报高温设置点。

警报触发器低电平设置:

       #写入寄存器0x2、值0xD800

       #写入寄存器0x3、值0xE200

 

警报触发高电平设置:

       #写入寄存器0x2、值0x6900

       #写入寄存器0x3、值0x6E00

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    没有特定的编程序列。 对相应寄存器的写入必须生效。 您能不能在 I2C 总线上捕获客户单元的编程、还能捕获回读 I2C 总线波形、以便我们进行分析。

    是在每个器件上发生、还是只有某些器件以这种方式运行。 原理图、上拉电阻器/电压信息也有助于分析问题。