This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:LDC 基准线圈

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC0851EVM, LDCCOILEVM, LDC1612, LDC1312, LDC1314, LDC1614, LDC1614EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/754557/ldc0851-ldc-reference-coils

器件型号:LDC0851
主题中讨论的其他器件:LDC1612LDC1312LDC1314LDC1614LDC1614EVM

尊敬的 TI 团队

我想问为什么线圈形状不同。 它是否与感测导体目标的距离和形状有关? 哪个线圈可以提供最长的感应距离?

请 向我们提供  有关每个线圈用途的详细信息吗? 我们希望通过购买的 LDC0851 EVM 进行试用。 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janine、

    您可以阅读传感器设计应用手册以了解有关线圈设计的更多信息、但实际上、较大的线圈可提供更长的传感距离。 此外、目标金属的形状通常应与线圈的形状类似(对于距离感应应用)。

    请注意、这些线圈不是为 LDC0851设计的。 LDC0851是一款电感式开关、这意味着它需要两个相似的线圈才能工作。

    www.ti.com/.../snoa930
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clancy:

    以下信息来自 TI 也就是说、线圈板可与任何 LDC 评估模块配合使用。 此外、在 Luke Lapointe 文章中、他为 LDC0851evm 使用了2个相同的线圈。

    请检查此链接。 https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2016/07/25/inductive-sensing-prototype-side-by-side-coils-in-four-easy-steps。 我知道这些参考线圈适用于并排线圈设计、

    如果我们使用堆叠线圈设计、使用8层、情况如何? 您认为它可以正常工作吗? 我们尝试设计矩形形状并遵循 LDC 参考线圈用户指南中的参数。

    我对这种拉伸型线圈很好奇。 为什么这样的设计呢? 它是否与感应角度相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clancy:

    哪个 LDC IC 可用于拉伸线圈? 感谢您的回答。

    此致、

    林珍妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janine、

    是的、您找到的参考是准确的。 使用两个 LDCCoilEVM、您可以测试 LDC0851。 我对这种混乱表示歉意。

    拉伸线圈通常与 LDC1612、LDC1614、LDC1314或 LDC1312配合使用。 以下是讨论此应用的应用手册:
    www.ti.com/.../snoa931.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clancy:

    LDC1614是否使用2个相同的线圈? 为 LDC1614设计拉伸线圈(4层),规则是否与 LDC0851相同? 第一层是顺时针,第二层是逆时针?

     我们将在 LDC0851evm 之后购买 LDC1614evm。 我们发现它非常有趣、因为它使用的是拉伸线圈。 这次、我们有一个重点介绍电感式感应的项目。 我们将使用 TI 电感式传感器。 如果我有很多问题、请多多包涵。 感谢您的回答。

    此致、

    林珍妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在新主题上发布了同样的问题、现在我们关闭这个特定主题。

    我们很乐意回答您的问题!