This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:XDS110器件不可见

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/753535/ccs-iwr1642-the-xds110-device-is-invisible

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

我购买了一个 IWR1642 EVM (IWR1642BOOST)。

当通过 USB 连接到 PC 时、

XDS110器件不可见

枚举为"Stellaris 器件固件升级"。

我需要为正常测试做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要按照用户指南(第20页)中的说明加载 XDS110固件

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    已解决