This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:将 FDC2214-EVM 与 MSP-FET 相连

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/752466/fdc2214-connecting-the-fdc2214-evm-with-msp-fet

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我已经问过这样的问题,其中一位支持人员(詹姆斯·埃文斯)做得很好。 但我现在正是这一点,我对他的解释没有更深入的了解。 也许如果有不同的人可以向我解释、我会理解。

目前、我有 MSP-FET 调试器和 FDC2214-EVM。 为了使用 MSP430-F5529对 FDC2214EVM 进行编程、我需要使用跳线将调试器连接到 FDC。 我已经了解如何将 FDC 的 J9与调试器的 TDO 和 TCK 相连。 我还需要使用 VCC 工具连接调试器的 J2。 James 还告诉我将 J3.11和 J3.13与 MSP-FET 上的点相连。 但这正是我不能再进一步的问题。 我可以将 MSP-FET 上的这2连接到哪里? 我是否需要进行任何其他连接? 视觉计划可能会对我大有帮助。 例如 J3.13 (FDC)->J2 (MSP-FET)等连接。

谢谢、
Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FDC2214EVM:
    J3.11是 GND -连接到 MSP-FET 板上的 J3.9 (GND)
    J3.13为+3.3 -您需要确保为 FDC2214EVM 供电。 通常、只需将 USB 电缆插入 PC 即可完成此操作(它使用5V 电源轨生成自己的3.3V 电源轨)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 J2连接到 VCC 工具、因为它显示"make connection J2 if target is powered from the debugger"。 我是否需要连接+3.3? 我使用 GND 连接 GND、使用 TDO 和 TCK 连接 J9、使用 VCC 工具连接 J2。
    因为当我启动 MSP-FET 时、我的计算机告诉我电源是不够的。 我是否必须将 USB 电缆插入 MSP-FET 和 FDC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 USB 电源不足、您能否尝试使用单独的3.3V 电源为 EVM 供电?