This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212-Q1:关于 FDC2212-Q1和 TIDA-01409

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/753875/fdc2212-q1-about-fdc2212-q1-and-tida-01409

器件型号:FDC2212-Q1

您说 TI 设计使用单端配置。 但下图显示了 TI 的演示,我想知道天线是如何与 J4或 J5连接的? 天线与 IN0A、IN0B 或…………Ω 连接

2:

 

两个公式(2)和(9)、我想知道哪一个是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    可将 CHx_FIN_SEL 设置为将频率除以1或2。 因此、应将其包含在计算中、这意味着等式9是正确的。 如果 CHx_FIN_SEL = 1、则公式2和9是等效的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、这些连接器只允许您访问 INxA 和 INxB。 您可以按照在 TI 设计中看到的相同方式进行连接。