This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01000:TIDEP-01000

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/751983/tidep-01000-tidep-01000

器件型号:TIDEP-01000
主题中讨论的其他器件:IWR6843IWR1642

大家好、我对您的产品非常感兴趣、这些产品可以对人进行计数和跟踪。但我想知道 IWR6843和 IWR1642之间有何区别?

 

此致、

迪伦

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    IWR6843可在60GHz 频段中工作。 IWR1642可在77GHz 频带下工作。 IWR6843比 IWR1642多1个发送器(共3个)。 有关规格的完整列表、请参阅产品页面和数据表。

    此致、
    Justin