This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808AEVM:I#39;m 尝试设计便携式超声波系统

Guru**** 1091410 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A, TX517, TX810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/680440/afe5808aevm-i-m-trying-to-design-a-portable-ultrasound-system

器件型号:AFE5808AEVM
主题中讨论的其他器件:AFE5808ATX517TX810

我真的知道我的设计的方框图是什么、但我不确定我的设计的正确组件。  

我可以使用  TX517 ->传感器-> TX810 -> AFE5808A 与 BeagleBone 板配合 使用、而不是 TSW1400吗??

另外、是否有任何建议可用于放置换能器??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamada、

    遗憾的是、我们尚未将 BeagleBone 板与 AFE5808A EVM 配合使用。

    在这里、您可以在几个位置获取换能器。

    美国声音技术公司的双金属医疗传感器。
    2.欧洲 Vermon 传感器公司。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @í a Praveen Aroul

    您认为这种换能器是否与我们的套件兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamada、

    有几个客户在生产中的超声波系统中使用 TX517和 TX810。
    但我们尚未使用我们的套件测试这些换能器。