This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809EVM GUI 和 HSDC GUI 使用问题

Guru**** 1764025 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/682761/afe5809evm-afe5809evm-gui-and-hsdc-gui-using-problem

器件型号:AFE5809EVM

您好!

   我刚刚获得了 AFE5809EVM 和 TSW1400 EVM、我正在尝试在 AFE5809EVM 评估模块用户指南(slou338a)中进行实验。 我在使用 AFE5809EVM GUI 时遇到很大问题。

我的设置与图10完全相同, 当我禁用 DIG_DEADM器 时,我可以在 TSW1400 EVM GUI 中捕获输入10MHz 正弦波,如图11所示。 但是、当我启用它时、我通常会得到0个序列、我是说如果我更改寄存器值、我在 TSW1400 EVM GUI 中获得的代码会从正弦波转换为全零、但如果我将寄存器值改回、它仍然是全零。

有时我可以得到10MHz 正弦波(如果我幸运的话)、它始终是二进制的。 更改 ADC 输出格式或位顺序无效。

GUI 中有一些解调器测试模式、但我 没有成功执行任何模式。 它总是会产生一些不合理的结果、我很难理解。 此外 、我无法通过单击"TSW CAPTURE"按钮在 AFE5809EVM GUI 中获取任何数据。

有人能否为我提供一个分步指南来进行实验、告诉我哪里出错、以及如何更改 AFE5809EVM GUI 中的解调器寄存器? 这将大有帮助。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我似乎无法使用 GUI 直接访问寄存器。 每次从地址读取时、我都会得到0x0或0xFFFF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    正如我在有关 AFE5809EVM GUI 问题的其他文章中提到的、我将查看您的问题、并在一周内回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的回复。 现在、我已经在 GUI 中完成了一些测试、但仍然有一些问题。

    我现在可以在5809 GUI 中捕获 TSW 波形。  我将这两个 GUI 安装在不同的位置,结果我必须手动更改5809 GUI 中的数据路径目录。

    2.仍然无法在5809 GUI 中读取寄存器数据。

    3.我确信5809 GUI 中存在一些错误,例如 shift_scale_en 复选框剂量不起作用。

    4. 在系数测试模式下,我无法成功获得抽取滤波器系数,我总是丢失第一行(重新起搏8个零)。 但是、如果我将5809同时转换为 M=4 I 和 Q 测试模式、然后启用 COEF_TM 寄存器位、我能够获得全部32个系数。

    5. 5809 GUI 对我来说仍然不是很友好,有时我得到的数据与其 含义不一致,特别是 对于调制器旁路、FULL_LVDS、抽取旁路.... 寄存器。  您是否 已对所有这些设置进行了全面测试?

    6、我现在最关心的是5809的电源组合。 正如我在一封电子邮件中提到的、5809EVM 的性能远高于数据表中的性能。

    谢谢您!

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    如果您有其他问题、我会因为没有活动而关闭此主题、以便您可以自由提出新问题。 谢谢