你(们)好
我需要小于100uA 范围内的超低功耗雨水传感器-已检查 FDC 系列、但它似乎在7-800uA-1mA 范围内、至少是我检查过的范围内。
注意到 MSP430FR2x 系列具有真正的低功耗电容感应(<10-20uA)、但 CapTIvate 芯片似乎用于抑制雨水的触摸-它们是否可以用作雨水传感器并进行重新配置?
任何想法都值得欢迎、
Ty
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我需要小于100uA 范围内的超低功耗雨水传感器-已检查 FDC 系列、但它似乎在7-800uA-1mA 范围内、至少是我检查过的范围内。
注意到 MSP430FR2x 系列具有真正的低功耗电容感应(<10-20uA)、但 CapTIvate 芯片似乎用于抑制雨水的触摸-它们是否可以用作雨水传感器并进行重新配置?
任何想法都值得欢迎、
Ty
我需要使用非活动部件低功耗解决方案尽可能准确地测量雨水。
可能无法以毫米/英寸为单位进行测量、但淋浴/雨/大雨/暴风雨足以让其正常工作。 我有一个解决方案可以对压降进行计数、但它根本不是低功耗-希望在低功耗下实现相同的效果。
目标电流低于100uA - CapTIvate 睡眠3模式为~5uA、但这将在下雨时唤醒(如果可能进行雨水校准)、这可能会导致雨天总体功耗更高(MSP430FR2512工作模式在 mA 范围内)。
OFC 如果具有足够低的功耗、欢迎提出任何其他传感解决方案的想法。
我想使用一个可以一直休眠到铲斗尖的铲斗传感器、但大漏斗+铲斗不适合我的情况。
谢谢、
棕色
您好、Ty、
我有另外一种想法。
免责声明:图表、规格和程序仅供本次讨论之用、不是推荐的设计。
如果您想进行实验、可以尝试下面图表中所示的操作。
这将为您提供一个机会来测试此技术是否对您的应用有用、并且仅需要一些铜带、一块玻璃或塑料、或者任何可耐受潮湿的非导电性扁平刚性材料。
如果您还没有 CapTIvate EVM、我建议 将 CapTIvate 触控键盘 BoosterPack 与 MSP430 CapTIvate 编程器配合使用
您可以 在此处阅读有关触摸键盘 BoosterPack的更多信息。
使用玻璃或塑料板、我会在背面涂抹铜带(不要让它们弄湿)。 您将需要将短导线焊接到每根导线上。
这些导线将连接到 GND 和位于触摸键盘 BoosterPack 上的两个原型设计引脚。 最好是将导线缠绕在下面、以免它们在实验过程中移动。
在玻璃或塑料板垂直或接近垂直倾斜的情况下、尝试施加各种喷雾和流动的水。 我将需要帮助您配置软件并使其启动并运行。
请告诉我。
我们昨天收到了开发板-它是 一个 MSP-CAPT-FR2633 -这是我们供应商的库存器件,因此它是“简单”的选择:)
据我所见、它没有 BoosterPack、而是有另外三个传感器垫-其中任何一个用于雨水测试的传感器垫比另一个更好吗?
我们还需要找出一种方法来测量 CapTIvate MCU 与其他 MCU 的功耗-可能需要进行一些黑客攻击。
棕色
编辑:了解一下我们需要制作一种全新的传感器板-这是可行的、焊接也是可行的-我们只需要知道在何处连接到开发板而不是 BoosterPack。
好的、实际上这是个好消息。 MSP-CAPT-FR2633是一款完整的 EVM、可提供更大的灵活性、并在 MCU PCB 上提供 BoosterPack 连接器。 MCU 板还具有一个可拆卸跳线、专用于仅测量 MCU 电流。 您可以 在此处的 CapTIvate 用户指南中阅读有关 MSP-CAPT-FR2633 EVM 的更多信息。
MCU 模块具有一个较大的48引脚连接器、可在引脚顶行支持多达16个 CapTIvate 电容式触控通道。 中间行全部接地、底部行包含一些数字信号。 该连接器支持 EVM 随附的演示面板、但没有理由不创建自己的 PCB 来连接 MCU PCB。 如果您只是想测试一个想法、而不想解决自己 PCB 开发的麻烦、只需从电极获取导线并将其分流到 MCU PCB 上的48引脚连接器即可。 如果您一直想使用 PCB 上的 MSP430FR2633 (或派生品)按所需的外形设计自己的 PCB、这也是可能的。
要了解创建传感器项目的过程、请参阅 CapTIvate 用户指南中的技术讲座链接。 该技术讲座将向您展示如何使用 CapTIvate 设计中心创建传感器并对传感器进行调优。 它不会向您展示如何创建 PCB。 假设您已经知道如何执行该操作。 它还将向您展示如何使用 EVM 测量 MCU 电流。 真正出色的功能是 CapTIvate 设计中心可生成所有软件、帮助您开始传感器项目。 您只需添加代码、即可让 MCU 在检测到湿气时执行相应操作。 这是通过软件"回调"完成的、CapTIvate 设计中心文档、软件一章也对此进行了介绍。
您将会有更多问题、因此请随时提问。 我们将在整个过程中为您提供帮助。
尊敬的 Dennis:
我们创建了自己的传感器,其外观如下(底部有铜带-蓝色导线):
我成功安装了 CapTIvate 设计中心、CCS 和 MSP430编译器、并成功测试了我们的两个可用电路板(手机板和 BSWP)。
现在、我希望将这款自制传感器板配置为雨水传感器、正如上文所述的 Brown。 在 CDS 中、我添加了一个包含以下参数的按钮:mutual、1 element、然后转到 MSP 并按如下方式进行配置:
我得到的结果非常糟糕、我想知道我是否做了所有事情、如果我的设置中存在一些主要缺陷、请指出它们。
感谢您的宝贵帮助、
Istvan
你(们)好 Dennis
我们早就没有在这里写文章了-迷人的设计类型的工作、但问题是我们怀疑的-如果我们将"唤醒"设置为雨水、几个小时的雨水将消耗我们的电源(使 MCU 保持全功率运行)。
是否可以让芯片在10%的时间内处于睡眠状态并进行测量? (例如、每秒100毫秒)。
或者任何类似的东西会使删除和校准变得混乱?
有种感觉,我们想使用这种迷人的设计来做一些没有建造的东西:)
是否还有其他适合雨淋的低功耗 TI 电容解决方案? 已检查汽车类(FDC)、但它们根本不是低功耗、它们不是必需的。
想知道采用 F2013的解决方案是否会更好-我们也有此开发板:
http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430FG4618
这里的最大区别在于、当有很多代码从 ROM 运行时、一切都是可调的。
此致、
棕色