This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116EVM:关于 TMP116的 GUI

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/683357/tmp116evm-about-the-gui-for-tmp116

器件型号:TMP116EVM

大家好、

TMP116EVM GUI 无法正确启动。 我在两台 Windows10 PC 和两组 TMP116EVM 上尝试。 当我取消选中"演示模式"复选框时、始终弹出"接口未初始化"。 使用 NI 运行时安装的 GUI 应该正确。

您能否建议您如何正确设置 TMP116EVM?

此外、TMP116EVM 固定 LED 也一直亮起。 这是否工作正常?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该消息指示您的计算机未识别 EVM。 首次将 TMP116EVM 插入计算机时、您是否在右下角看到 Windows 弹出消息、显示"Device driver is sucesseded"(设备驱动程序已成功安装)? 您也可以通过进入设备管理器进行检查、如红色矩形框中所示。 您也可以尝试不同的 USB 端口。



    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yoshihiko-San、

    如果您能够根据我的输入解决问题、我想与您联系。 如果您仍需要我的帮助、请告诉我。

    Aaron