This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:捕获演示发生了什么?

Guru**** 2546820 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/682755/iwr1443boost-what-happened-to-the-capture-demo

器件型号:IWR1443BOOST

我已经安装了毫米波 SDK 1.2.0版、并正在尝试获取原始 IQ 样本。  从这个论坛帖子和其他人的帖子中、我看到用户能够使用捕获演示来捕获原始 ADC 缓冲器数据。 但是、SDK 的 v.1.2.0似乎没有包含捕获演示、用户指南中的任何地方都没有提及。 我在 SDK v1.0.0的用户指南中看到了对捕获演示的引用

1) 捕获演示发生了什么情况?

2) 是否有其他方法可以使用 SDK 的 v1.2.0轻松捕获原始 IQ 数据?

3) 是否有任何方法可以获取旧版 SDK 的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colleen、

    SDK 1.2中删除了捕获演示。  但是、您仍然可以在 此处下载 SDK 1.1

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请阅读 SDK 1.2版本中标题为"迁移部分"的发行说明文档部分、以了解您的问题1)和2)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迁移说明说、mmWave Studio 允许原始 ADC 捕获。 我已经安装了两个 mmWave Studio 应用程序。 我看到我可以使用演示将"处理的流"记录到磁盘中、但我看不到如何捕获原始 ADC 样本。 毫米波演示用户指南中也没有提到原始 ADC 采样。

    您能否提供以下方面的指导:

    1) 哪个 mmWave Studio 应用程序允许原始样本捕获(演示可视化工具或传感估算器)

    2) 如何进行原始样本捕获、因为我在随 mmWave Studio 提供的用户指南中找不到该信息

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colleen、

    如果您还有 TSW1400和 DevPack、则 Radar Studio 允许进行原始数据采集。  Radar Studio 用户指南对此过程进行了说明。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我们目前只有毫米波 DevPack 和 iwr1443Boost。 使用 CAPTURE_STREAM 测试是否允许我们在没有 TSW1400的情况下接收原始 ADC 样本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colleen、

    mem_capture 测试会将 ADC 数据 DMA 传输到名为 gDataCube 的存储器部分。  如果您在调试模式下运行软件、则可以使用 CCS 存储此数据。 请参阅此 应用手册 以了解相关说明。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 MEM_CAPTURE 似乎仅捕获 ADC 数据、以便拍摄较短的快照、因为我们受到存储器大小的限制。 CSI_STREAM 或旧的采集演示是否允许我任意捕获 ADC 样本?

    此外、 如果我们购买 TSW1400、是否有任何方法可以在 Linux 中进行数据采集? 我看到高速数据采集软件和毫米波器件固件包都仅适用于 Windows。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信之前的捕获演示能够流式传输(通过开发包)、尽管我个人从未使用过。 不确定是我做了什么错误、还是开发包有问题、但公平地说、我没有花太多时间。

    我记得、为了使其正常工作、一些人通过 tera 术语监控了数据端口、以查看流式 ADC 数据。

    不确定是否仍然可以使用 mem_capture (但我可能会在有时间时再次进行拍摄)。

    发布此帖子是为了让您有希望其他人能够使用捕获演示进行流式传输、即使这不是完整的解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将在几周内发布数据采集卡、以便从 xWRBOOST EVM 捕获原始数据并通过以太网将数据传输到 PC。

    我认为没有计划在 Linux 上支持它(至少在最初)

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果您发布了新的原始数据采集板、您能告诉我吗?  我需要等待多长时间?

    谢谢!