This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/IWR1443:Linux IWR1443

Guru**** 2543990 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/684063/linux-iwr1443-linux-iwr1443

器件型号:IWR1443

工具/软件:Linux

您好!

AM 计划将 IWR1443 MIPI-CSI 信号连接到 Toradex Colibri iMX6计算机模块。 因为 Colibri 计算机模块不支持 MIPI-CSI 接口。

我可以使用 MIPI-CSI 转 USB 桥接器、如 Cypress、CYUSB306X。

TI 是否建议将任何其他 MIPI-CSI 连接到 USB 桥接器?

如果是、是否为推荐 的网桥提供了 Linux 驱动程序?

此致、

Satyan Raj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satyan、

    您是否能够发布到您的计算机模块的链接?

    我已要求我们的 Linux 专家研究这个问题。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satyan、

    我们过去没有使用 CSI 到 USB 桥接器、因此不知道要推荐的具体桥接器。 我们通常使用 CSI 输入将来自毫米波传感器的 CSI 信号连接到处理器或电路板。

    如果问题得到解决、请将该主题标记为已回答;如果需要更多支持、请将其标记为回复。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.toradex.com/.../nxp-freescale-imx6