This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2214

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/682986/fdc2214-fdc2214

器件型号:FDC2214

我们正在开发一个需要部署大量 FDC2214器件的应用、这个被称为"鸟灯"的应用、我们需要检测在砖上行走的人。

 

2.根据 TI 在检测/传感部分的 FDC2214 EVM 电路板、该应用具有相同的原理图设计、并且具有相同的 REG 配置。

 

3.现在我们面临一个问题,我们可以从2214的 I2C 端口获取原始数据输出,然后再将其更改为电容值数据。

  我们只是创建一条波形线来观察输出原始数据的特征、我们发现 波形不是作为水平线向前、而是在前30分钟逐渐下降的趋势中、

 大约半小时后,输出就变成水平曲线。

 作为对比,TI 软件(EVM 板)的原始代码输出波形从一开始就是水平线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我们之前已经看到过这种影响、它通常是由系统中的温度变化引起的。 我们还建议使用平衡的传感器设计来实现更稳定的性能:

    您可以尝试的另一种配置是使用模拟开关将传感器与 LC 振荡电路隔离。 然后、您可以测量连接和断开传感器之间的差值。

    此致、

    Christo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我们使用了与2214 EVM 板相同的电路设计。 为什么 EVM 板的输出基线是直线的? 是因为基线偏移校正吗?

    此致

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric。

    我们之前已经看到过这种影响、它通常是由系统中的温度变化或传感器周围物体的移动引起的。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christo。

    感谢您的支持。

    此致、

    Eric