This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:FDC2114

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133, LDC0851EVM, FDC2114EVM, FDC2214EVM, MSP430FR4133, MSP430F5528, FDC2114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/682897/fdc2114evm-fdc2114

器件型号:FDC2114EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR4133LDC0851EVMFDC2214EVMMSP430FR4133MSP430F5528FDC2114

大家好、

我有兴趣为我的一个项目购买 FDC2114EVM 电容式传感器、 但是、我想知道它是否可以由另一个电源供电、例如 LDC0851EVM、我还想知道 FCD2114EVM 是否具有输出、因为我需要将输出连接到 MSP-EXP430FR4133。

感谢大家的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ariel、

     FDC2214EVM 可通过 USB 端口或 EVM 上的5V 接头供电:

    该 EVM 包含一个比 MSP430FR4133功能更强大的 MSP430F5528。  

    您可以取下 MSP 部分并使用 FDC 板的中间部分连接到 MSP430FR4133。 了解  更多信息。

    如果您只购买少量器件、我建议您使用 FDC2214EVM 而不是 FDC2114、因为它具有更高的分辨率、并且 EVM 的价格是相同的。

    此致、

    Christo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    最后一个问题、FDC2214EVM 是否有任何输出?

    谢谢、
    Ariel M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    J3上提供输出:

    此致、

    Christo