This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LMT01-Q1:LMT01-Q1问题

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01-Q1, LMT01, LMT01EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/680363/compiler-lmt01-q1-lmt01-q1-issue

器件型号:LMT01-Q1
主题中讨论的其他器件: LMT01LMT01EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

如何设计用于读取 LMT01-Q1?(C 语言温度的 MCU’程序)

是否有样片计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    建议在 MCU 中使用计数器功能。 LMT01登录页面上提供了 Arduino 示例和其他示例。 www.ti.com/.../toolssoftware

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5305612:

    是的、如果您下载软件 LMT01并在 PC 上安装。 您应该会在目录 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\LMT01EVM\Firmware\中看到固件示例代码。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron