This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:不连接硬件的 RADAR Studio 斜坡计时计算器

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677019/awr1642-radar-studio-ramp-timing-calculator-w-o-hardware-connected

器件型号:AWR1642

我正在阅读《在 TI 雷达器件中对线性调频脉冲参数进行编程》(SWRA553)中有关 AWR 器件上线性调频脉冲的时序限制的内容、我想验证一些线性调频脉冲配置、以确保空闲/ ADC 启动/斜坡结束时间有效。 该文档提到了 Radar Studio 中的斜坡计时计算器、我希望能够使用它。 但是、除非您安装了 TSW400并将其连接到计算机、否则 Radar Studio 似乎无法正常启动。 我没有 TSW400、但计时计算器对我来说仍然有用、不需要依赖连接的硬件。 没有 TSW400、我是否可以通过任何方法运行此工具?

我希望有人建议使用 毫米波传感估算器。 这不会实现相同的操作、因为您无法直接输入任意的线性调频脉冲参数。 根据您输入的限制、您只能使用计算参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我刚刚在 Radar Studio 中试用了 RampTimingCalculator、即使没有连接板、它也能正常工作。

    开始使用雷达 Studio 时没有任何问题。

    您的设置可能还有另一个问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [15:23:26] RSTD.Client_LoadXml()
    [15:23:27][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
    [15:23:31][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [15:23:31]
    [15:23:31]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    [15:23:31]***脚本失败!***
    [15:23:31]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    [15:23:31]异常消息是:
    [15:23:31]对象引用未设置为对象的实例。
    

    这是我在启动 Radar Studio 时收到的消息。

    我已经安装了 Matlab 运行时、LabVIEW 运行时和 HSDC。 根据用户指南、此错误消息的修复方法是卸载 HSDC、在连接 TSW1400时再次安装 HSDC、然后重新启动 RADAR Studio。 这就是为什么我得出结论、我需要一个 TSW1400来启动该程序。 也许只需要安装它、但之后程序将运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我之前的答复。 您对如何正确启动该计划有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了两个不同版本的 DFP、没有发现任何问题。

    您使用的是哪种 DFP 版本?

    谢谢你

    Cesar

    [17:43:51][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
    [17:44:05][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [17:44:07][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [17:44:08]测试=错误
    [17:44:08]
    [17:44:08]***脚本已成功完成。***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 v1.9.2.1。 我还尝试了1.9.1.0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚尝试以管理员身份运行它、得到了相同的结果。 这是完整的输出、这可能有助于:

    gm:构造函数
    GM:2018年4月2日星期一17:15:52
    RSTD.Transmit ("/设置")
    [17:15:52]
    [17:15:52]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_DFP_01_00_01\rf_eval\radarstudio \Scripts\Startup.lua"###
    [17:15:52] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
    [17:15:52] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
    [17:15:52]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
    [17:15:52] UnRegisterDll:已忽略。 dll "C:\ti\mmwave_DFP_01_00_00_01\rf_eval\radarstudio \clients\AR1xController\AR1xController\AR1xController.dll 未注册。
    [17:15:52]警告:
    [17:15:52] RegisterDll:找不到路径"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\RadarStudio\Clients\HSDCPRO \Lua_CS_HSDCPro.dll
    [17:15:52] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_01_00_00_01\\rf_eval\\radarstudio \\clients\\LabClient.dll)
    [17:15:52] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
    [17:15:52] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
    [17:15:52] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
    [17:15:52] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
    [17:15:52] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
    [17:15:52] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_01_00_00_01\\rf_eval\\radarstudio \\RUNTIME\\SAL.dll")
    [17:15:52] RSTD.SetVar (/Settings/Clients/Client 0/GuiDll","")
    [17:15:52] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")
    [17:15:52] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
    [17:15:52] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")
    [17:15:52] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")
    [17:15:52] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
    [17:15:52] RSTD.Transmit ("/")
    [17:15:52] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\L\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [17:15:52] RSTD.BUILD ()
    [17:15:52] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\L\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [17:15:52] RSTD.Transmit ("/")
    [17:15:52] RSTD.AL_BUILD ()
    [17:15:52] RSTD.AL_LoadXml ()
    [17:15:52] RSTD.Transmit ("/")
    [17:15:52] RSTD.Al_Init ()
    [17:15:52] RSTD.Clients_build()
    [17:15:52] gm:初始化
    [17:15:52] gm:加载了'C:\ti\mmwave_DFP_01_00_01\rf_eval\radarstudio \clients\LabClient.dll
    [17:15:52] gm:1个客户机初始化
    [17:15:52] gm:1个模块初始化
    [17:15:52] gm:2选项卡(s)初始化
    [17:15:52] RSTD.Client_LoadXml()
    [17:15:52][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
    [17:16:05][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [17:16:05]
    [17:16:05]&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    [17:16:05]***脚本失败!***
    [17:16:05]&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    [17:16:05]异常消息是:
    [17:16:05]对象引用未设置为对象的实例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否有随附的开发包硬件? 如果可用、您可以在将此板连接到带有 EVM 的 PC 后安装 FTDI 驱动程序吗?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装 FTDI 驱动程序解决了该问题。 即使没有连接硬件、我现在也可以启动该程序。 为了安装 FTDI 驱动程序、我必须下载 SDK 1.0.2、因为 DFP 和较早的 SDK 版本包含未签名的驱动程序、而 Windows 8不允许安装这些驱动程序。

    谢谢!