This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75C-Q1:工作电压低于1.4V

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75C-Q1, TMP75C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677650/tmp75c-q1-operation-less-than-1-4v

器件型号:TMP75C-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP75C

尊敬的支持团队;

如果 Vs 小于1.4V、TMP75C-Q1会发生什么情况?

如果 Vs 在低于1.4V 后变为1.4V、TMP75C-Q1会发生什么情况?

请参见下图。

此致、

 山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugiyama-san、您好!

    低于1.4V 时、TMP75C 的工作电压未知。 最小工作电压为1.4V。

    在降至1V 并返回1.4V 后、TMP75C 的运行也将未知。 该电压不够低、无法保证会发生上电复位。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ren-San:

    我了解 unkwon 状态。

    您能告诉我用于上电复位的足够低的电压吗?

    此致、

     山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugiyama-san、您好!

    有一些内部电阻和电容构成上电复位检测。 确保此电路正常运行的唯一方法是达到0V 或非常接近0V、以确保此电路放电。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ren-San:

    感谢您的支持。

    我需要上电复位。

    您能告诉我上电复位的条件吗?

    例如、Vcc 电平=0V 并且保持时间=?s

    此致、

     山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugiyama-san、您好!

    100ms 应该足够了。 这些规格不能保证。

    谢谢、