This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1433BOOST:如何实现透明液体的高精度液位测量?

Guru**** 2619945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677339/iwr1433boost-how-to-realize-high-precision-level-measurement-of-transparent-liquids

大家好、团队成员

非常感谢您的帮助!

我有工作要测量透明液体的液位,如何实现透明液体的高精度液位测量?

在实验中、我发现雷达信号将通过透明液体返回、并返回容器底部。 因此、无法测量液位。 我想在 lab0004-high-Accure-14xx 的基础上进行改进。 可以满足此要求,是否可能? 如何修改程序?

祝你一切顺利、

Ye 学友

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    高精度14xx 演示返回距离系统配置中最强的峰值。 虽然您的最大峰值可能是水箱底部、但您只需在此距离或更远的距离过滤出结果、然后返回下一个最强峰值。


    谢谢、
    Akash