This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:TI Resource Explorer 中的短距离雷达实验室

Guru**** 2619975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/679106/awr1642-short-range-radar-lab-in-ti-resource-explorer

器件型号:AWR1642

各位专家:

您能否告诉我、使用此 SRR 配置从雷达数据采集到 CFAR 结束需要多长时间?
您 能否告诉我可选群集和堆叠功能本身需要多长时间?

 《开发人员指南》第7页介绍了数据路径–处理链。

时间估算对于设计支持非常有帮助。

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    客户是否能够运行演示代码?

    如果客户计划对代码进行进一步开发、我认为他更熟悉代码并对代码进行基准测试将会有所帮助。

    以下是步骤:

    1) 1)对于 SRR 演示、配置在 C 文件中定义。 必须将以下命令 frameCfg>帧数设置为1,以便处理单个帧。

    frameCfg>帧数= 1.

    2) 2)在"CCS Debug"模式下打开 CCS 并启用时钟(运行->时钟)

    此时、它应该能够对代码进行基准测试

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、
    这似乎是了解时间的唯一方法、就是使用 CCS 测量时钟。
    会尝试的。
    您将不断了解最新信息。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    一些演示可能具有一些内置的基准测试功能。

    但是、如果客户正在进行开发、我认为熟悉代码会更有用

    谢谢你
    Cesar