This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助! Uniflash 无法打开端口!

Guru**** 2619235 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/678659/help-uniflash-can-t-open-the-port

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR1642

使用 Uniflash 连接 AWR1642 EVM 时、如何解决问题-无法连接串行端口?  下图所示的问题说明(跳线已设置为101模式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是您第一次尝试在该板上进行闪存吗?

    请确保您使用的是正确的 COM 端口、SOP 设置和电源

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是我们第一次尝试、COM 端口和 SOP 设置已正确设置。

    谢谢你
    利何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lihe、

    将 EVM 连接到 PC 时、您是否在 PC 设备管理器中看到以下两个 COM 端口?
    XDS110类应用/用户 UART (COM UART):用于将配置数据和固件传递到 EVM
    XDS110类辅助数据端口(COM AUX):用于发送处理后的雷达数据输出

    您是否在 Uniflash (COM UART)中设置了正确的 COM 端口号?