This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32EVM:需要确认该 EVM 是否可与其他 TI EVM 配合使用

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, AFE58JD32EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677416/afe58jd32evm-need-confirmation-that-this-evm-works-with-another-ti-evm

器件型号:AFE58JD32EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J50EVMTSW1400EVM

您好!

我们有一位客户有兴趣在可能的情况下将 TSW14J50EVM 与 AFE58JD32EVM 结合使用。

AFE58JD32EVM 页面上列出了 TSW14J50EVM、客户希望确认他们确实协同工作。

可以有人建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    是的、如果客户计划使用 JESD 接口、则 TSW14J50EVM 是与 AFE58JD32EVM 配合使用所需的 FPGA 数据采集卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen 和 Gabe,您好!

    谢谢! 请参阅下面的内容

    根据 AFE58JD32EVM 网页链接: www.ti.com/.../AFE58JD32EVM

    有两个数据采集板:是这样吗?

    TSW14J50EVM

    TSW1400EVM

    我有第二个板:我应该购买上面给出的第一个板(TSW14J50EVM)吗?



    如果可以使用第二个、即 TSW 1400EVM、则 GUI 有另一个问题。 该 GUI 随电路板一起提供、称为 HSDC Pro。 HSDC Pro 不支持 AFE58JD32EVM (32通道),但支持 AFE58JD16E (16通道)



    简而言之、我想使以下配置有效:



    具有数据采集板和正确 GUI 的 AFE58JD32EVM (32通道 AFE)。



    您能为我提供以下项目的指导吗:

    1-电路板和软件选择

    2-以电气方式与 AFE 和数据采集板结合使用,包括如何同时为这两块板供电? AFE 板不附带电源。 它附带用于5V 电源的电线连接。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Praveen、

    当我使用16通道 EVM 时、我收到以下错误消息。  这是一个单独的问题。 我上述问题仍然是我的高度优先事项。

    消息 GUI 给出了:" INI 中指定的设备 GUI EXE 路径不存在。 请仔细检查一下"

    另请参阅附件文件:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请忽略我之前的问题。

    好消息! 我能够使用 TSW1400EVM 与 AFE58JD32EVM 进行通信。

    但我有一个新问题与 NI LabVIEW 对 HSDC Pro 的支持有关。 有关以下错误消息、请指导我:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE58JD32EVM GUI 也会生成类似的错误消息。 单击"Script"菜单"Launch Window"时、请参阅下面的错误消息5000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Redwood、

    最后一个帖子是重复帖子。
    请单击该解决方案的链接。
    e2e.ti.com/.../678552