This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:带 TDC1000 c-2000 EVM 的空气传感器

Guru**** 2619255 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/678308/tdc1000-c2000evm-air-transducer-with-tdc1000-c-2000-evm

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000PGA460
目前、我正在根据   用户指南使用空气超声波换能器 MA40H1S-R 开发 TDC1000-C2000EVM。 本用户指南仅提供有关超声波水 传感器 SMD10T2R111的详细信息。 因此、当我尝试将 空气超声波 传感器 MA40H1S-R 放入此 EVM 时、我失败了。
 空气 超声波 换能器 MA40H1S-R 的规格是:标称频率为40kHz、最大输入电压为6V。  我使用板上的内部时钟、即8MHz。 我配置软件的频率除以256。  我在互联网上几乎找不到任何有关这方面的信息。 希望有人能给我提供更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    您能不能再详细介绍一下您的应用? 虽然 TDC1000可与40kHz 传感器配合使用、但它面向更高的频率、并且最常用于液体耦合应用。 您的应用需要哪种检测范围? 对于需要5cm-10m 以内检测距离的应用、我建议使用 PGA460、PGA460专门用于空气耦合应用、工作频率低于 TDC1000。 您使用的40kHz 换能器通常与 PGA460搭配使用。  

    如果您的应用需要较短的距离检测、而 TDC1000最适合您的传感需求、您能否详细说明您设置器件时遇到的问题? 您是否无法获取 GUI 来绘制数据并生成平均飞行时间? 或者您遇到了不同的问题吗? 我很乐意帮助您调试更多数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    应用要求:

    首先是我们的范围、因此我们需要 在空气中实现长达2米的范围、我 还发现 PGA 460需要更高的电压、这意味着需要7-18伏。 但是、我们只有来自 LiSocl2单元的3.3V 电源。 由于 我们的产品基于废物管理、因此我们需要通过这款低功耗物联网传感器确定垃圾箱填充液位测量。

    我们的目标:

    我从德州仪器(TI)购买了 TDC1000评估套件并首先下载 GUI 进行评估、因此当我第一次连接到具有 TDC 1000的 Murata 传感器时、由于 输出频率的原因、很明显失败、因此我选择了8分频的时钟频率、 然后、我将其除 以256、TDC 生成的值约为31。 在触发模式下工作但 未接收 回波的 kHz 信号和传感器。  

    请首先向我提供有关 GUI 或 GUI 用户指南的信息、因为没有任何内容可以为我提供有关 GUI 操作和配置的提示、因此我使用的传感器没有任何正确的配置。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    遗憾的是、您的应用所需的2m 检测距离对于 TDC1000来说太远了。 其最大监听周期为8ms、相当于最大可检测距离约为1.37m。 您可能没有收到回波的原因有两个:您的目标太远、您的输出频率太远、与传感器的谐振频率太远。 一般来说、传感器在用其谐振频率的1kHz 以内的频率进行刺激时仍能很好地工作。 传感器谐振频率和输出频率之间的9kHz 差异会导致输出信号强度的较大损耗、因此即使目标处于可检测范围内、信号强度也可能较弱、从而提供可检测的回波。  

    对于您的应用、我建议将 PGA460与某种类型的倍压器配合使用。 电荷泵可能是满足您低功耗要求的理想选择。 PGA460可在6.6V 电源下工作、并且能够支持您的2m 最大检测范围。 您还可以使用负载开关进一步降低 PGA460的功耗、在 PGA460未使用时将其与电源断开。 我不确定您需要多久检查一次垃圾箱填充液位、但如果您只需要每两分钟检查一次该液位、这可能是一个不错的选择。  

    此外、PGA460具有更灵活的输出频率范围、因为它不依赖于输入时钟频率(也不需要输入时钟信号、因为它具有内部振荡器)。 您可以更轻松地将其与您选择的40kHz 换能器配合使用。 它还具有更新的 GUI 和更广泛的用户指南。 我建议购买 BOOSTXL-PGA460Q1 EVM 来测试您的应用。 本 视频系列 和 EVM 快速入门指南 将是您开始设计的好地方。   

    此致、