您好!
目前、我将详细了解 BPM。
我认为我理解"MIMO 雷达"(SWRA554)中所述的 BPM、但有一个问题(我认为该文档中有一个小错误):
在第7页的文档中、说明了 S_A = S_1 + S_2和 S_b = S_1 - S_2。 这两个信号可以通过 S_1 =(S_A+S_b)/2、S_2 =(S_A + S_b)进行分离。
我认为 S_2的等式是错误的、它应该是 S_2 =(S_A - S_b)/2。 (否则也会是 S_1 = S_2。)
除此之外、我的主要兴趣是了解如何将 BPM 用于3Tx 天线。
在我思考是否存在并查看具有可能的传输模式的图时、我想知道您是否真的需要 BPM。
请查看随附的图片。
如果可以使用图中所示的方法、我真的不需要 BPM -对吧?
或者我的错在哪里?
如果无法按照我的图示方式发送线性调频脉冲、那么您将如何为所有3个 Tx 天线同时发送具有2个 Tx 天线的线性调频脉冲?
非常感谢、
安瑞科