请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
我认为我的 AWR1642升压可能有问题。 基本上、在用 SDK 1.1或1.2对其进行刷写时(我已经尝试过这两种方法、结果相同)、我能够第一次检测两个 COM 端口(配置和数据)。 使用演示可视化工具上传配置后、我可以看到它首次绘制。 关闭并重新打开后、我再次发送配置、但无法再看到图。 Demo Visualizer 可以在首次绘制配置 COM 端口后再检测配置 COM 端口、但不再检测数据 COM 端口。 我已经尝试过两个最新版本的 SDK、重新安装了 CCS、GUI 运行时间、并重新安装了演示可视化工具本身。 我无法使用 Web 浏览器演示 VIS、因为它不断告诉我、我的 TI Cloud Agent 在安装时未安装(我的浏览器是最新的、是的)。 该板有很多问题。
我也尝试更换 USB 电缆、结果相同。 我有另一个来自另一个对等器件的 AWR1642升压转换器、该升压转换器工作正常。 我可以对其进行配置、它在演示 Vis 上绘制的图很好。 因此、我认为我的设置没有任何问题...
请提供建议。 谢谢你。