This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:DSS 的 CCS 连接错误

Guru**** 2619975 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677969/ccs-awr1642-ccs-connecting-error-for-dss

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我将 CCS 连接到 AWR1642BOOST 上的 DSS 时、会遇到以下错误。

此错误的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以共享您的 CCXML 吗?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在毫米波 SDK 中刷写了 CCS 调试映像? 如果您尝试从 CCS 调试器加载并运行代码、则必须首先刷写 C:\ti\mmwave_sdk_01_02_00_05\packages/ti\utils\ccsdebug\xwr16xx_ccsdebug.bin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的建议。

    这是由于未刷写 CCS 调试映像导致的。

    我有几个问题。

    1) 1)我们为什么需要 CCS 调试?

    2) 2)我们是否可以改用 GEL 脚本?

    3) 3)构建原始 ROM 应用程序时如何实现 CCS 调试?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴 CCS 调试映像解决了这个问题。   调试映像 执行必要的 EVM 配置以启用 XDS110。  目前、TI 尚未提供 GEL 文件来执行此操作。  如需更多信息、请参阅毫米波 SDK 的用户指南。

    如果您的问题已解决、请单击已解决按钮、

    谢谢、Dave