Other Parts Discussed in Thread: TMP116EVM, TMP116
主题中讨论的其他器件: TMP116
您好!
如标题中所述、我正在尝试 启动并运行评估板的 GUI。 但是、在安装 GUI 软件时、它不会在随后启动、从而产生错误:"Unable to locate the LabVIEW Run-Time Engine (无法找到 LabVIEW 运行时引擎)"
接着说、我需要2016版本的软件。 在安装过程中、我会检查"install LabVIEW runtime enger"、但它指出它无法找到/联系 URL。 然后、按照自述文件中的说明、在安装后手动安装它。 我甚至安装了2016 (在错误消息中说明) 和2014 (由自述文件中的链接指示)。
我现在安装了2013-2017年的所有版本、可以在 NI MAX 中使用它们。 那么、它为什么不起作用呢? 我是否需要以某种方式指向 LabVIEW 运行时引擎安装?
是否有任何关于下一步尝试的想法?