This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:IWR 1642BOOST EVM 上的 IWR1443实验室示例

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/678510/iwr1642boost-iwr1443-lab-examples-on-iwr-1642boost-evm

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443BOOST

您好!

我正在 IWR1642BOOST 评估板上运行一些示例、并希望在 CCS 的 labs 目录中运行一些示例。 但大多数都朝向1443电路板。 我的问题是、我们能否在 IWR 1642上运行"水与地面感应"、"生命体征"等示例、如果是、我能否获得详细的用户指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreekant、您好!

    这些实验仅适用于 IWR1443BOOST。 汽车工具箱中有 IWR1642BOOST 的驾驶员生命体征。


    谢谢、
    Akash