This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:毫米波 SDK 中初始 qspiflash 的入口点在哪里?

Guru**** 2619965 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677142/awr1642-where-is-the-entry-point-of-initial-qspiflash-in-the-mmwavesdk

器件型号:AWR1642

您好!

 在为 awr1642系统加电时、mmwaveSDK 中的初始 qspiflash 的入口点在哪里?

Beacuse 我检查 mw_mmw.mak 文件、不包含 qspiflash 库。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能告诉我们有关此问题的更多背景吗? 您正在尝试实现什么目标?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    这是因为当我将 qspiflash 驱动程序移植到 MMW 演示时。
    我发现最初的 mmwSDK (mw_MMw.mak)不包含在 qspiflash 库中、但 mmwSDK 系统可以正常工作。
    因此、我试图找到原因、并对该问题感到困惑。

    请帮帮我。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在引导期间、BSS R4F 控制 QSPI。 SDK 的演示均不包括 QSPI 闪存驱动程序。

    有一个应用手册向您展示了如何将此驱动程序包含在现有应用程序中。 可在此处找到:

    www.ti.com/.../swra583.pdf

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    根据您的答案。
    如果我更改 qspiflash 品牌(如 macronix 或 micron),BSS R4F 如何确定哪个 qspiflash 品牌并启动系统?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是另一个问题。 最初的问题是如何连接 qspiflash 驱动程序、我在上面回答了这一问题。

    WRT 要更改闪存类型、此线程中有一篇文章讨论了引导加载程序的预期:

    e2e.ti.com/.../618091