This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采购车辆传感器系统

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677266/sourcing-vehicle-sensor-systems

Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

大家好、

我写信寻求有关为我正在开发的项目采购传感器和组件的建议。

总的来说、我的目标是以第二个间隔捕获汽车 X 与汽车 Y 之间的距离(参见下图)、以红色突出显示的范围。


下面是我对雷达系统的问题。

  1. SRR 或 MRR 传感器是否更适合捕获长达30英尺的距离数据?
  2. 哪些传感器和处理单元配置可以让我实现上述数据采集?
  3. 需要多少个传感器来捕获红色范围轮廓的距离?
  4. 我需要以 MS Excel 格式导出传感器数据。  我需要捕获哪些硬件/软件?

如果我的查询中有任何部分需要进一步解释、请通知我。  您可以提供的任何指导都将非常有用、非常感谢。

因此、

Todd  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、  

    您最初连接的图像显示不正确。 请重新连接它吗?

    您的问题答案:  

    一般而言、如果您尚未查看论坛常见问题解答、我建议您查看该常见问题解答: e2e.ti.com/.../wiki

    此外、请查看毫米波传感估算器工具和相关的毫米波培训系列:  

    https://training.ti.com/mmwave-sensing-estimator-overview

    https://training.ti.com/mmwave-training-series 

    您的问题答案:  

    1. SRR 或 MRR 传感器是否更适合捕获长达30英尺的距离数据?

      这可能被视为 MRR 应用。 但这些名称只是总括类别。 真正的问题是您的传感应用需要多大的距离、距离分辨率、视场等。 有关定义要求的更多帮助、请参阅传感估算器和相关培训系列。  

    2. 哪些传感器和处理单元配置可以让我实现上述数据采集?

      任何 AWR/IWR/14/16x BoosterPack EVM 都附带基本的"开箱即用"演示、用于设置 FMCW 线性调频脉冲并将该数据导出到串行 UART 端口。 然后、您可以在任何具有所需程序的 PC 上捕获此信息。 TI 提供了一个 Web 应用程序来预览数据以帮助用户入门。  

      http://www.ti.com/tool/awr1243boost 

      http://www.ti.com/tool/awr1642boost 

    3. 需要多少个传感器来捕获红色范围轮廓的距离?

      我认为这是指图片中未能附加的内容。 您可以重新连接吗?

    4. 我需要以 MS Excel 格式导出传感器数据。  我需要捕获哪些硬件/软件?

    请参阅以上问题2的答案。 另请参阅以下应用手册: http://www.ti.com/lit/an/swra581/swra581.pdf 

    请告诉我、这是否回答了您的所有问题。  

    谢谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的请求、我正在附加图像。  

    谢谢、

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、您好!

    感谢您提供链接、我将查看这些链接并提供反馈。

    我只想检测距离我将要操作的车辆不超过30英尺的车辆。 我已重新附加上面的图像。

    此致、
    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您发布图片。 这似乎是一个非常典型的 MRR 汽车测距仪应用。 单个 AWR1642非常适合此应用。 AWR1642包括4个 RX 和2个 TX 路径。 借助 AWR1642 BoosterPack TX 天线配置、可在大约+/30度的 FoV 范围内提供仰角或方位角到达方向(取决于相对于主机车辆的评估套件安装)。 对于汽车和摩托车等较大的 RCS 物体、单个传感器就足以进行检测。 但这一切取决于您的目标的确切 RCS。 毫米波传感估算器可帮助您了解这些限制: training.ti.com/mmwave-sensing-estimator-overview

    同样、我建议您浏览我们团队开发的整个毫米波传感培训系列。 您的许多问题都在这里得到了解答: training.ti.com/mmwave-training-series

    我认为这可以回答你最初提出的所有问题。 如果您需要更多帮助、请告诉我。

    谢谢、
    Randy