This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:正在生成配置文件

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677228/iwr1443-generating-config-files

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

团队、

我的客户正在使用 IWR1443和 AWR1642升压套件进行测试、并有一些问题:

1。
为器件生成配置文件的最佳方法是什么?
使用传感估算器往往不会返回有效的 profileCfg。
正确吗、Radar Studio 只能与升压套件和 DevPack 配合使用?

2.
是否有 MATLAB 文件或详细文档可用于读取演示可视化工具的.dat 文件?
使用 CCS Studio 读取 ADC 数据的 CAPTURE_DEMO.m 可以正常工作、但由于我们对距离方位角热图感兴趣、这将是一个很好的进步。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 FRAMziskus、

    正确、您必须具有 MMWAVE-DEVPACK 才能使用 Radar Studio。 感应估算器输出的配置现在可能始终适用于标准实验和演示、尽管如果您正在寻找 profileCfg、可以使用本主题中讨论的浏览器工具来实现该配置: e2e.ti.com/.../2362289

    2.有! 查看此主题 :e2e.ti.com/.../2353393


    如果您有更多问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您在第一个问题中提供的信息。  
    使用 F12和浏览器控制台的查找帮助很大。

    关于2. 问题:
    我已经找到了提到的主题、但没有解决如上所述使用 Demo Visualizer 中记录的数据的问题、在以下主题中仍未解决:

    CCS 1643捕获演示

    假设在 IWR1441升压套件上计算距离方位角热图的数据是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    这些问题非常好、但不在本主题的范围之内。 如果您打开一个新的主题、我们可以让合适的专家来看看。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aksah、
     
     我将打开一个新主题、以解决在何处计算距离图、而不是2。 在我的请求上发布的问题 FRAMziskus 仍处于打开状态。

    此致

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 FRAMziskus、

    目前、我们没有用于分析录制文件的软件解决方案。 有关数据结构的信息、请参阅 MMW_DEMO 用户指南:如果您安装了 SDK、请在此处找到指南:C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html -您将需要的信息位于"发送给主机的输出信息"中。

    但是、Beta 版中有一个 OOB 演示版本、将记录相同的数据并以 CSV 格式以人类可读格式输出。 请在此处查找: dev.ti.com/.../

    用于距离方位角热图的数据在 IWR14xx 中进行计算。 我们建议一次只运行一个热图、因为每个热图都需要通过 UART 发送大量数据。

    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 FRAMziskus、

    还有其他问题吗?

    此致、
    Justin