This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:如何查找 MMW Demo SDK v1.2并将其导入 CCS v7.2

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/678187/ccs-awr1642boost-how-to-find-and-import-mmw-demo-sdk-v1-2-into-ccs-v7-2

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好;

将 SDK v1.2导入 Code Composer 时遇到问题。 对于之前的 SDK、我只需转到 Code Composer 中的 Resource Explorer 并下载/导入新的 MMW 演示项目。

但是、Code Composer 7.2.0.00013中的 Resource Explorer 显示了"Industrial Toolbox v:2.0.0 "下的 mmWave SDK Demo - 16xx 仅为 v1.1 SDK 版本、而不是 v1.2。 我在 Resource Explorer 中找不到 v1.2 SDK。

 


我访问了资源管理器的 Web 浏览器版本,网址为:

http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FmmWave%20Sensors%2FIndustrial%20Toolbox%2FLabs%2FmmWave%20SDK%20Demo%20-%2016xx

但下载该文件仅显示此目录中的几个文件和几个 PDF:  

"mmwave_industrial_toolbox_2_0_win\mmwave_industrial_toolbox_2_0\labs\dem0005-mmwave-sdk-16xx\dem0005_mmwave_sdk_16xx_pjt"

如何将新的 MMW 演示从 v1.2 SDK 导入 Code Composer?

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SDK 1.2需要 CCS v 7.4或更高版本。

    可以更新 CCS 版本并重试吗?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cesar。 我会尝试这个。

    供参考、我相信发行说明中提到的 CCS v 7.1+是兼容的。  

    此致、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的、

    发行说明中存在一些混淆。

    第2.4节提到版本"7.4或更高版本"、但下载链接提到"7.1或更高版本"

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cesar、将 SDK v1.2演示导入到 CCS v 8.0中工作正常。 谢谢你。

    此致、
    Erik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好

    关闭螺纹

    谢谢你
    Cesar