This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:雷达 Studio 运行时错误:对象引用未设置为对象的实例

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677825/awr1642-radar-studio-runtime-error-object-reference-not-set-to-an-instance-of-an-object

器件型号:AWR1642

大家好、

我的 RADAR Studio 运行时报告了如下所示的错误。 我已参考此 TT 并尝试重新安装 MATLAB 运行时、HSPC Pro、lastest DFP 软件包、它仍然报告此错误。 TT 链接:  

如何解决此问题?  

感谢你的帮助。

此致、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    问题已解决。 我删除了 C:\Users\xxx\AppData\Roaming.中的 RSTD 文件夹、现在 Radar Studio 可以正常工作。
    谢谢。

    此致、
    Wesley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wesley、

    我很高兴它能奏效。 如果您有更多问题、请告知我们。


    谢谢、
    Akash