This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:有关获取原始数据的问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1243, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677739/awr1642boost-a-question-about-getting-the-raw-data

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642AWR1243AWR1443

如果 没有 MMWAVE_DEVPACK、如何获取 AWR1642的原始数据、比如 AWR1243的数据? 如何通过 60引脚高密度(HD)连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在致力于发布将使用60引脚高密度连接器中 LVDS 接口的数据采集卡。

    数据将通过以太网流式传输到 PC。

    数据卡应于本月发布

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    我能否通过 LVDS 接口从具有自己 MCU STM32的60引脚高密度连接器获取原始数据?
    数据是否与我可以通过 AWR1243或 AWR1443的 CSI 获取的数据相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以通过 LVDS 获取原始数据。 这与 AWR1243的 CSI2数据相同


    谢谢你
    Cesar