This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:DevPack+TSW1400EVM:Radar Studio 上的 SPI 断开问题

Guru**** 2619265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677573/awr1642boost-devpack-tsw1400evm-spi-disconnected-issue-on-radar-studio

器件型号:AWR1642BOOST

您好、E2E 技术支持、

我在 Radar Studio 上的 SPI 连接有问题。 按照 Radar Studio 用户指南、COM 端口配置正常(正常加载 FTDI 驱动程序)、毫米波器件检测成功、RS232正常、BSS/MSS FW 似乎加载成功、但无法 完成"SPI 连接"。 请帮助解决此问题。 我在这个论坛上发现了几个同样的问题,但所有问题都没有得到解决。

此致、
健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否在论坛上列出其他存在未解决问题的主题?

    我在论坛上搜索得很快、但无法找到

    您使用的是哪种操作系统?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    这些线程如下所示:
    e2e.ti.com/.../674694连接

    e2e.ti.com/.../2352482

    操作系统是 Windows 10 Pro。 版本1703、OS 内部版本15063.909。
    是否存在操作系统依赖性?

    此致、
    健弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    它已确定 DevPack 的跳线设置错误。 JP1至 JP4的跳线放置在错误的引脚上。 校正后、"SPI 连接"现已成功、电路板和软件正常工作。

    谢谢、
    健弘