This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:如何解读数据包 AFE4490SPO2EVM

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677811/afe4490spo2evm-how-to-interpret-data-packet-afe4490spo2evm

器件型号:AFE4490SPO2EVM

大家好、

我们的实验室使用该板获取脉动式血氧计信号、我使用 MATLAB 与器件进行通信、遵循"消息通信协议"指南、我从器件收集了一些数据。 我对如何解读数据包有一些疑问。

从文档"消息通信协议"第3节、

字节编号3                                        、 4                                                     和 5

                     LED2数据 LSB                 LED2数据                                      LED2数据 MSB

我在这三个位置采集的数据为'19' 'FF''1F'

我所做的是使用'HEX2DET'、然后使用'sec2bin'、这为我提供了二进制格式、我将它们对齐并从右翻转它们。 我使用'BIN2DED'将它们改回十进制数。

请告诉我它是解释数据的正确方式、还是如果我错了、请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiming、

    因此、在本例中、您的数据是0x1FFF19。 现在通过执行"0x1FFF19 & 0x3FFFFF"来忽略2位的高位。
    然后将中获得的十六进制转换为十进制、并按如下方式进行符号转换。

    if (dec 值>=(2^21))

    Dec 值= dec 值-(2^22)




    此致、
    Prabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!

    这对您有很大帮助、谢谢!