This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000-Q1:"数据就绪"标志和 CFB/传感器信号

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/678017/ldc1000-q1-data-ready-flag-and-cfb-sensor-signal

器件型号:LDC1000-Q1

大家好、我在我的应用中使用的是 LDC1000-Q1、但我对芯片的行为有一些疑问。 我已经阅读了越来越多的数据表、但当"Data Ready"标志设置为1时、没有任何解释。 DS 只是告诉"没有新数据可用"、但导致数据不可用的原因是什么?

我已经设置了所有寄存器、并且能够从传感器读取数据、但该标志会不时变为高电平并保持高电平几秒钟。 我认为、从我在一些测试中看到的结果来看、当达到最大 Rp 输出代码(32768)时、该标志会变为高电平、而如果达到最小 Rp 输出代码、则没有任何通知。 但有时、即使您在传感器附近没有目标并且我正在读取良好的 Rp 数据值、该标志也会变为高电平。

我还注意到传感器上的信号有一个奇怪的行为、比如振幅调制。 无论我是否已将1V/2V/4V 设置为信号振幅。 此外、除了传感器上的实际电压值之外、振幅值的含义是什么? 为什么我必须设置1V 而不是2V 或4V?

在以下图像中、您可以看到我之前提到的"振幅调制":

(LDC 配置寄存器中的振幅字段设置为00:1V)

(LDC 配置寄存器中的振幅字段设置为10:4V)

(与之前相同、但缩小了)

此外、CFB 引脚上的信号也会不时地出现奇怪的行为、例如向0V 传输的"尖峰"

有什么想法吗? 您能帮我避免连续的"数据未就绪"标志吗?

提前感谢。

Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabrizio、您好!

    您的最小传感器频率设置是什么? 您可能需要降低它。 传感器上的调制是 LDC1000测量 Rp 的方式、但您看到的是衰减包络、而不是线性包络。 查看应用手册 www.ti.com/lit/pdf/snaa221。

    此外、您的 RPMAX 和 RPMAX 设置是什么? 尝试将 RPMAX 寄存器的值增加1。 此外、尝试降低 RPMAX 设置。

    您使用的传感器有哪些特征- Rp、L、压摆谐振频率、直径、匝数?

    此致、

    Christo