This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:用于高速数据采集的 TSW14J56EVM 而非 TSW1400?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677385/iwr1642boost-tsw14j56evm-instead-of-tsw1400-for-high-speed-data-capture

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

您好!

我最近购买了 TSW14J56EVM、而不是 TSW1400、因此我可以设置从 IWR1642Boost 进行高速数据采集。 TSW14J56EVM 是否可以与毫米波 DevPack 和 IWR1642Boost 配合使用? 或者、我是否需要返回并购买 TSW1400?  

谢谢、

John H.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    以前没有人问过这个问题。 我们提倡使用 TSW1400EVM、因为这是我们的配套资料、尽管我需要询问兼容性并返回给您。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    高速数据采集专业软件不支持使用 TSW1400之外的任何 ADC 进行毫米波器件采集。 您必须使用 TSW1400来捕获原始数据。

    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    这是否解决了您的问题?

    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 谢谢!