This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:Xilinx (FMC)连接器至毫米波传感器 HD 连接器

Guru**** 2620065 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677189/awr1243boost-xilinx-fmc-connector-to-mmwave-sensor-hd-connector

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

大家好、

我需要将 AWR1243BOOST 连接到 Xilinx EVM 板 HPC/LPC 连接器。 (我必须在 FPGA 上捕获/处理 LVDS 数据)

是否有任何标准方法连接上述2块板?

我当前正在查看的一个设置是

AWR1243升压(HD 连接器)->(HD 连接器)毫米波开发包(QSH、120引脚)->(QSH、120引脚) 高速 ADC 转 Xilinx FMC 接头适配卡(FMC、HPC)->(FMC、HPC) Xilinx EVM (在我的案例中为 ZCU102 (Zynq us+ mpsoc))

是否可以进行上述设置?

我看到有太多(4)个板需要将 AWR LVDS 数据传递到 FPGA 板。 是否会造成任何问题? 如果是,我应该采取什么谨慎措施来避免?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以构建适配器卡、以便直接从 AWR1243BOOST HD 连接器连接到 Xilinx EVM HPC 连接器。

    您是否能够构建此适配卡?

    谢谢
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Cesar 的建议。

    由于日程安排紧、我们正在寻找现成的解决方案

    如果我必须构建适配器、
    1.可能需要2-3个部件才能获得 HD 连接器和 FMC 的计数器部件
    由于我们尚未完成适配器设计、因此可能需要2-3次迭代才能构建

    你建议什么?
    1.自定义适配器
    2.上述4个电路板设置

    谢谢、
    Rohith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohith、
    LVDS 接口通常是一个强大的接口、可与您尝试的4板方法配合使用。 您需要确保每个电路板上的长度在布线之间匹配、阻抗为100欧姆差分。 此外、这些电路板上不应有任何"桩线"、即一条连接到多个点的 LVDS 线路。
    因此、如果您无法构建适配器板、并且无法使用其他板、则可以尝试使用它。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vivek。

    我们将研究您提到的方面。

    如果你能给我更多的细节,我会很感激
    "您需要确保每个电路板上的长度在布线之间匹配、阻抗为100欧姆差分"

    此致、
    Rohith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohith、
    PCB 布线将为每条线路提供布线长度,用于控制信号的传播延迟。 这些延迟需要在所有 LVDS 通道上匹配、以便在接收器侧捕获的数据准确无误。 这种匹配是通过保持布线长度相等来实现的。 由于您有多个板、因此每个板上的长度需要匹配。
    此外、每条布线的设计都具有特性阻抗、为确保信号完整性、LVDS 通道上的差分布线应具有100欧姆的阻抗。

    此致、
    Vivek