This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:适用于汽车应用的 OPT8241 CDK 评估模块

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677553/opt8241-opt8241-cdk-evaluation-module-for-automotive-application

器件型号:OPT8241
主题中讨论的其他器件: OPT9221

您好!

我们公司计划购买适用于汽车应用的 OPT8241 CDK 评估模块。

因此、我想对它进行一些调查。

我的问题:是否可以使用 OPT8241 CDK 评估模块进行手势识别?

                       如何在我获得评估模块时进行开发?

目前,我宣读了以下文件:

《OPT8241 3D 飞行时间传感器》、SBAS704B

《OPT8241 CDK 评估模块快速入门指南》、SBOU156B

OPT9221飞行时间控制器、SBAS703A

《飞行时间摄像头–简介》、SLOA190B

TI 能否提供一些支持? 分享一些文件或指南、让我知道如何开始使用 OPT8241 CDK 评估模块进行手势识别

谢谢!

Jarod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarod、  

    可以使用 OPT8241-CDK-EVM 进行手势识别。 我们在 GitHub 上提供了开源软件开发套件:  

    可在此处找到相关文档:

    一些演示应用已经制作完成。 请参考:

    如有其他问题、请通过 ti-3dtof@list.ti.com 返回我们的网站。  

    Suramya