This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:用于直接驱动拓扑的电源输入(Vvpw_dd)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677219/pga460-supply-input-vvpwr_dd-for-direct-driven-topology

器件型号:PGA460

您好!

PGA460数据表的第4页中提到了直接驱动拓扑的电源输入。
那么、如果 Vvpw_dd 小于6V、会出现什么问题?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现、如果 Vvpw_dd 低于6V、PGA460可以检测欠压。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    正确的是、如果 VUV_vpwr 小于6V、PGA460可以检测欠压事件。 请注意、如果发生这种情况、SRAM 可能仍会清零、并且从欠压状态返回到正常工作电压可能会从根本上重启 PGA460。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin - San、您好!

    感谢您的快速回复。

    我明白了。

    此致、
    加藤