This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61:UL 认证组件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61, LMT84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677075/lm61-ul-recognized-component

器件型号:LM61
主题中讨论的其他器件: LMT84

我对 tmp 传感器有两个问题。

1) 1)什么意思是"UL 认证组件"、这是在 LM61的数据表中编写的。
2) 2) LMT8x 系列(LMT84/5/6/7)是否经过 UL 认证的组件?

此致、
是的、Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshihiro San、

    感谢您的查询。 UL 认证组件表示 LM61已通过 UL 认证。 基本上、UL 为不同的测试产品设定了标准、以确保器件符合基于 UL 873的标准。 测试实验通常由 UL 团队进行、他们将在调查完成后提供报告。

    遗憾的是、LMT8x 系列未经 UL 认证。

    Aaron