This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:无法在新的 GUI 版本上加载旧配置文件

Guru**** 2618045 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460, PGA460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/676898/boostxl-pga460-unable-to-load-old-profiles-on-new-gui-version

器件型号:BOOSTXL-PGA460
Thread 中讨论的其他器件:PGA460PGA460-Q1

大家好、

我在尝试使一些旧配置文件在新的 GUI 版本1.0.1.3上正常工作时遇到了一些问题。

从版本1.0.0.6开始、由于某种原因、当我使用新的 GUI 版本加载旧配置文件时、左下角的绿色指示灯指示硬件已连接、会立即断开连接。

使这些旧配置文件正常工作的唯一方法是将旧配置文件的每个寄存器手动复制到存储器映射中、并将其另存为新配置文件。

使用这个新的 GUI 版本、当在配置文件之间切换并使它们在数据监视器上工作时、我必须重写至少一个阈值和 TVG 步长才能使配置文件生效。 否则、数据监视器将显示上一曲线的曲线。

此外、如果您可以使 Threshold 选项卡的'Load Chart'函数绘制单个曲线、而不是像直方图那样使用条形、这将非常有用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、mcalvo、

    我尝试通过保存 GUI 版本1.0.0.6中的存储器映射文件、然后将此文件上载到最新版本1.0.1.3来复制此错误。 但是、我没有遇到任何硬件断开错误。

    打开/导入文本文件时、您是否看到此提示?:"无法解析网格输入文件。 文件包含错误。"

    请确保器件的 UART_ADDR 与存储器映射文本文件的"1F (PULSE_P2)、00"中的 UART_ADDR 值相匹配。 如果这些不同、则会遇到存储器映射上传问题。 (即断开状态)。 PGA460的默认地址为000b。

    您能否向我发送修订版1.0.0.6内存映射文本文件以尝试复制此错误?

    此外、"Threshold"和"TVG"页面上的"Load Chart"功能已在最新版本的 GUI 中显示为曲线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akeem:

    我的不良 PULSE_P2值未按照我的预期正确保存、这导致了错误。

    关于新的 GUI 版本1.0.1.3、我做了一些研究、很明显、存储器映射选项卡中的"Write All"按钮实际上不会将列出的值写入存储器中的寄存器中、无论您按多少次、它似乎都不起作用。 因此、您必须转至"Threshold"和"TVG"选项卡、然后按"Write Values"使配置文件生效。

    在侧注中、我注意到电流限制步骤已更改、这是否会影响在该新 GUI 上加载之前创建的任何配置文件?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、mcalvo、

    我需要考虑为导入的存储器映射文本文件添加 UART_ADDR 检查、以确保与当前活动的 PGA460器件兼容、该器件可能位于不同的地址。 我可能会将其添加到 GUI 的修订版1.0.1.5中。

    您正确地知道版本1.0.1.3中的"全部写入"和"单次写入"按钮在 UART 模式下无法正常工作。 我已在版本1.0.1.4中更正了此行为、该版本将于明天发布到 Web 上。 我为您附加了预发布副本、这样您就不需要等到明天。 感谢您关注此 GUI 错误!

    PGA460-Q1 EVM GUI (1.0.1.4)链接: txn.box.com/.../c0tx5qfi3rc2a0pi4j2jkdevz5rd9uez

    至于电流限制步长值的变化、这不会影响您之前的配置文件。 现在显示的值与数据表中公式的结果值匹配。 以前的值只是较干净/四舍五入的值。