This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:将 PMIC 从 lp87524b 更改为 lp87524J 时 IWR1642中出现的问题。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, TPS7A88, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/676927/iwr1642-issues-in-iwr1642-when-changing-pmic-from-lp87524b-to-lp87524j

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件: TPS7A88UNIFLASH

当我将 PMIC 从87524B 更改为87524J 时、BUCK2_VOUT 应为1.0V、并直接连接到射频器件的 IWR1642。

当该电路准备就绪时、我发现我可以将映像刷写到 IWR1642芯片中、但当我更改回正常模式(移除跳线)时、它无法启动、甚至无法连接到 CCS。

那么问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    swra577修改需要更改几个部分。
    a)移除 TPS7A88双路1.3V LDO、为1v3_RF1、1v3_RF2 (现为1v0)添加两个铁氧体磁珠。
    b)移除 TPS78801单路1.8V LDO、为1v8添加铁氧体磁珠
    c)将 LP87524B 替换为 LP87524J

    电源修改-您需要检查 LP87524J L1、L2、L3、L4输出是否为正确的电压。
    -您需要检查去耦电容器的输出电压(原理图的第3页)是否正确
    -对于 CCS、可视化工具、Uniflash -确保3V3板电源正常

    -尝试格式化闪存,并连接编程跳线
    -尝试将 CCS 连接到 M4处理器

    -确保在代码中更改 RFLDO 旁路功能
    -尝试重新编程设备
    -如果电路板不会自动启动、请尝试按住 nRST 按钮、打开电源、然后释放 nRST

    毫米波传感器的数字电源为1.2V、1.8V 和3.3V。 在新的电源布局中、仅修改了1.8V 电压。

    此致
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的信息。

    我之前的问题是将射频功率输入保持未连接状态、这仅用于测试数字子系统、芯片似乎具有自检测功能、并且在未连接 Buck2_VOUT 时不会引导。

    此外、我发现了另一个问题。

    我的计划是利用内部 LDO,该 LDO 的性能可能比直接 PMIC (LP87524J)输入更好,以便在非低功耗模式下工作,并将1.0V 直接馈入 IWR1642以实现低功耗模式的性能进行比较

    低功耗配置步骤如下:
    1.打开电源,并自动引导系统。
    2.通过命令配置低功耗模式,低功耗0 1.

    问题是当我运行命令 lowPower 0 1并启动传感器时,它将运行为错误,错误代码为[-20368590]
    当我设置低功耗0 0时、它工作正常、射频输入为1.0V。

    非低功耗配置步骤如下:
    1.打开电源,并自动引导系统
    2.将 PMIC BUCK2_VOUT 从1.0V 更改为1.3V
    3.使用低功耗0 0模式启动传感器

    此步骤正常。

    那么、我想转到关键问题。

    1.在启动时,Does 1642具有自检测功能。 当 RF 输入为1.3V 时、它将自动设置为正常模式;当 RF 输入为1.0V 时、它将自动设置为低功耗模式、当 RF 输入为0V 时、它将不会启动。 这3种现象符合我的观察结果。
    2.我的非低功耗配置步骤存在风险? 它已设置为低功耗模式、但我已将 PMIC 电压从1.0V 更改为1.3V、但它仍然可以工作、但对系统而言不是很好。

    我是对的吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果没有所需的电压、毫米波传感器将无法启动。  需要1v2、1v8、3V3。   射频功能需要1v3、如果使用 RFLDO 旁路功能、则输入应为1.0V;否则输入应为1.3V。

    该器件内部有 VMonitor 电路、用作自诊断的一部分。

    建议在所需的1.0或1.3电压下使 PMIC 脱离复位状态、同时保持 nRST 信号为低电平。  获得所需的电压后、您可以按照 nRST 释放和引导顺序操作。

    造成损坏的因素之一是具有1v3输入、然后使用 RFLDO 旁路、这超出了器件内部部分的额定值。   我们已经在1243、1443上进行了测试、在启动时使用1.0V、我将询问1642、并进一步更新。

    此致、

    Joe Quintal