This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:TMP112温度问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677181/tmp112-tmp112-temp-issue

器件型号:TMP112

你(们)好   

我们的客户在测试 Tmp112时遇到一个问题、它将显示一个异常高温度(例如173°C)或异常低温度(ext:0.1°C)

它们都在登录列表中、请参阅以下日志信息:

您能告诉我们、为什么会发生这种情况?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    请分享 I2C 总线的示波器图片 如果可能、使用示波器捕获异常读数。 如果您无法捕获异常读取、我仍需要查看示波器图片以了解正常运行情况、从而提供进一步的支持。

    谢谢、